This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:锁定时间页面中的 PLLATINUM SIM 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731651/pllatinumsim-sw-pllatinum-sim-issue-in-lock-time-page

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2572

您好!  

我是否可以任意设置起始频率?

我发现无法将起始频率设置为低于1525MHz、最终频率为3000MHz。

非常感谢。

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek、
    直接找到答案、不

    这看起来是在使用输出分频器= 2的 LMX2572。
    PLLatinum Sim 假设输出分频器不变。

    现在、您无法对更改输出分频器所需的时间进行建模;这实际上就是在 SPI 总线上对其进行编程所需的时间。

    因此、PLLatinum Sim 应将其限制为1600MHz (3200MHz/2)的最低频率。 但看起来它一直沿着 VCO 内核1的底部向下移动、这一点会更远一些。

    例如、假设您想要测量从1000MHz 到3000MHz 的锁定时间。 这实际上意味着 VCO 从4分频的4000MHz 切换到2分频的6000MHz。 因此锁定时间将与在2000MHz 至3000MHz 之间切换相同、始终为2分频。

    此致、
    Dean