This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于确定频率比的时序电路

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX8410L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731130/timing-circuit-to-determine-frequency-ratio

主题中讨论的其他器件:LMX2571LMX8410L

大家好。 我正在设计一个微波系统、它将在1-2 GHz 之间运行。  我想测量 输入频率、该频率可以在规定的带宽内的任何位置、 并确定输入微波信号与参考信号之间的比率。  因此、如果基准选择为100MHz、则1GHz 输入的频率比为10、2GHz 输入的频率比为20。  通过使用 一个比预期信号低一个数量级的基准频率、我 可以 用 一个5位计数器来表示由我的带宽表示的比率。  然后、我想使用该比率来设置 PLL 中的可编程分频器。

因此、我的大致概念是使用基准信号来驱动具有二进制编码小数(BCD)输出 的五位计数器、然后在计数周期结束时、我将使用 BCD 输出来设置 PLL 的可编程计数器。  不确定这是否起作用。  到目前为止、我看到的大多数计数器都将进行计数、直到它们翻转。  我想计算一个基准周期、将 BCD 表示发送到 PLL、然后在下一个基准周期再次启动计数器。  

如果有任何见解,将不胜感激。

最棒的

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    因此、假设您有一个100MHz 参考频率(Fosc)、并且它们有一个介于1-2GHz 范围(Fin)内的接收信号、并且您需要确定 Fout/Fosc 的比率。
    以下是我的几个想法:

    使用 PLL/VCO、如具有100MHz Fosc 频率的 LMX2571。 LMX2571可以创建1-2 GHz 范围内的任何频率、并将其称为频率 Fout。 现在将 Fout 和 Fin 混合在一起、当您获得最接近直流的值时、请将其称为频率。 这是一个分数 PLL、因此您可以获得所需的所有分辨率。

    使用 LMX8410L PLL 降压转换器执行类似的操作、因为它还包含混频器。

    3.不确定这是否可行,但情况如何;
    a:将 Fin 和 Fosc 频率除以8、或将某个值减至可管理的值
    b.在 Fin 路径中放置一个额外的计数器(D)。
    c.现在将 Fosc/8和 FIN/(8D)信号馈送到加/减计数器
    d.现在使用 D 值。 如果它太小、计数器电源轨的一个方向、太低、它会另一个方向。


    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    感谢您能很快回来。 我实际上想确定 Fosc 和 Fin. 我之前曾考虑过您使用 PLL 的前两种解决方案、但无法确定实施 PLL 的最佳方法。 也许您可以帮助我解决我认为这种方法的局限性。

    我有参考 Fosc 和 Fin. Fin 可以更改为频带中的任何值、而无需事先了解、因此我需要动态计算 FIN/Fosc 比率。 我可以采用 Fin 和 Fout、并按照您的建议将它们混合在一起、但我需要一个反馈环路来驱动 PLL 反馈分频器、从而使 Fout 和 Fin 相等。 然后、我需要获取分压器分压比、并将该值馈送到第二个 PLL、以实现我想要完成的第二个函数。

    我在原始帖子中的想法是、通过使用 Fosc 作为时钟、Fin I 计数的周期数使用 Fosc 作为时钟自动提供比率。 因此、如果我的时钟为100MHz、我的 Fin 为2GHz、那么我将为每个 Fosc 周期计数20个 Fin 周期、加减一个计数。 通过在 Fosc 和 Fin 之间保持一个数量级、我保持足够的分辨率来指定几位的分频比。

    最棒的

    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    我同意基于 PLL 的方法需要混合信号和一些逻辑来与分频器一起使用。 听起来您所想的方法更基于计数器(可能是触发器)。 我认为、如果 Fout/Fosc 的比率为整数、这可能是最佳方法。 如果您发现频率太高、无法使用所需的任何逻辑芯片、则可以始终将 Fout 和 Fosc 除以固定的除法值。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Dean。 对于将接受 Fosc 作为时钟来对输入 Fin 进行计数并以 BCD 格式输出结果的计数器有什么建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我猜可能会像您一样好。 TI 会像 CD4510BNSR 一样进行加/减计数器,但它很慢,因此您需要在它之前使用一个大的分频器。 但我不是计数器方面的专家。

    此致、
    Dean