This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA556:8秒后引脚3不会变为低电平

Guru**** 2966340 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, SA556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729480/sa556-pin-3-not-going-low-after-8-seconds

器件型号:NE555
主题中讨论的其他器件: SA556

我正在进行一个新项目、该项目需要 LED 灯点亮8秒、并在8秒后自动关闭。 这适用于安全带提醒器。 在这8秒内、每0.5秒闪烁一次的 LED 也很好、但根据安全标准、LED 是可选的。 因此、我尝试使用连接到 e 的 NE555来创建一个电路、从而生成单次触发8s 计时器。  我的模型理论上应该生成8s 导通(无 LED 闪烁),但输出波形并不表示这一点。  电路中有问题。 对于为何我在通电后不会看到输出在8秒内保持开启状态的任何建议、即使 IC 的电源仍然存在、也应自行关闭。 根据波形、输出保持开启状态、直到断电(而不仅仅是8s)。

我知道、如果我还想实现 LED 闪烁功能、我必须使用556双路计时器。 但现在、我只想对这个一次性8s 计时器进行故障排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关器件型号为 NE555而非 SA556。 发布后我看不到一个选项:编辑帖子! 此外、我还在 TINA SPICE 世界中、尚未对该电路进行原型设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarthi、

    在第一个电路中,时间为1.1 * 10k * 10uF = 0.11秒。 LED1向后、需要一个限流电阻器。
    在第二个电路中、它是模糊的、因此我认为时间是1.1 * 73k * 100u = 8秒、但是触发输入需要一个电容来启动低电平、并且充电速度比 CONT 引脚慢。 您甚至可以将触发时间设为0.1s 或1s。 如果 Vcc 启动缓慢、则触发器也需要缓慢。

    确保查看上电情况、以确保触发器正常工作。 在这两个信号中、输出为低电平、它永远不会触发。
    您能否连接 TI-Tina 电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarthi、

    如果之前的建议有用、请将该帖子标记为已回答。 如果您需要进一步的帮助、请提供所需的信息、我将为您提供进一步的帮助。