This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:如何锁相三个 LMX2595评估板、以获取三个相干信号

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/731002/lmx2595evm-how-to-phase-lock-three-lmx2595-evaluation-boards-in-order-to-get-three-coherent-signals

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

您好!

我想问您、由于我需要所有三个相干信号、我如何能够锁相三个 LMx2595评估板。

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    为此、第一步是对所有三个器件应用通用基准。

    然后、将所有三个器件置于同步模式、以便通过电路板的延迟都是确定性的。

    下一步是发送同步脉冲。 如果它是类别2 (Fout%Fosc=0)、那么您可以在软件中执行此操作。 否则,如果是类别3 (Fout%Fosc>0),则需要向 SYNC 引脚发送一个定时脉冲。 数据表对此提供了更多信息。 请参阅第7.3.10节。

    此外、完成此操作后、请记住、确定性相位并不意味着等相或零相。 要调整各个器件的相位、可以使用 MASH_SEED 字。

    此致、
    Dean