This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLL 工作模式

Guru**** 2585825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730207/pll-operational-modes

PLL 模式与旁路模式有何区别? PLL 和 PLL 控制器组件的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否专门询问此 PLL 有关 DM355的信息?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan
    具体而言。 我需要知道我们何时以及为什么在任何芯片上使用这两种 PLL 模式
    Chetan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看我们的器件 PLL 用户指南中的简单说明是否有帮助
    www.ti.com/.../sprugv2i.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mukul

    感谢您的回复。 我已经阅读了上述文件,但仍然需要知道绕过的原因。 了解我们为什么要这样做将会有帮助?

    此致
    Chetan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您以"速度"运行器件时、通常不会期望 PLL 旁路是您需要使用的东西、这样才能以数据表中通常列出的速度运行器件、 它将启用 PLL 并设置乘法器和除法器、从而为您提供以速度运行器件所需的 VCO 频率。  

    PLL 旁路是在您希望以低频运行时使用的一些时间、例如为了节省功耗、在这种情况下、您可以通过不启用 aka 旁路 PLL 以输入时钟频率运行器件。  有时、这是一种很好的调试机制、由于器件或电路板设计问题、有时可能会导致 PLL 无法锁定速度等问题、而使用旁路选项可以调试问题或运行功能测试。