This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:DRV 引脚上的方波

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111EVM, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730193/tpl5111-square-wave-on-drv-pin

器件型号:TPL5111

您好!

我们购买了 TPL5111EVM、它适用于20秒计时器。

我按如下方式将以下引脚连接到单独的 TPL5111芯片:

1. VDD (100uF 电容接地)
2.接地

延迟- 97K6和16K9与搭铁并联的电阻器

4.完成- 100K 接地并连接至 uC

5. DRV -连接到 uC

6. EN -连接到 VDD

当我为电路通电时、我将在 DRV 引脚上获得连续的50ms 方波。 EVM 板上不会发生这种情况。

我已经检查了我的连接和元件、无法使电路正常工作。

有人可以提供帮助吗?

非常感谢、

Owen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Owen、

    您可以尝试将 VDD 电容降低到0.1uF 吗? 100uF 可能太大。

    您能否提供示波器捕获? 我想查看 DONE、DRV 和延迟的波形。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复、我刚刚解决了问题。 我还将 M_DRV 连接到我的 uC、以允许我进行复位。

    该引脚被设置为输出、到 TPL 启动时、我猜它在该引脚上的电阻读数很小

    因此提供了50ms 的复位周期。 我从 uC 中移除了引脚(毕竟不需要)、它正常工作

    好的。

    谢谢、

    Owen。