This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04816BEVAL:无法锁定到10MHz!

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04816BEVAL, CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730443/lmk04816beval-can-not-lock-to-10mhz

器件型号:LMK04816BEVAL
主题中讨论的其他器件: CODELOADER

我们 使用 CodeLoder 4设计了 LMK04816B 的配置。

CLKout 0输出10MHz 时钟、但板载 PLL2无法锁定、10M 无法输出。

我们 不知道什么是错误、如何调试。

是否有任何建议可以帮助我们?

是否有关于如何使用 Codeloder 4的 vedio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sophie,
    您是否正在使用 LMK04816BEVAL? 是否对默认电路板进行了硬件更改?
    Codeloader 4可以将您的配置保存为.mac 文件。 请共享该文件。

    P.S.
    您可以下载最新的 GUI "TiCS Pro"来代替"Codeloader"。
    它可以更清楚地显示寄存器说明。 配置文件为.TCS。

    此致、
    肖恩