This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议兼容的器件

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730454/suggest-compatible-part

主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002

您好、我们能为您提供有关检查 TI 兼容器件的帮助  

M41T81SM6F ?  

VCC = 3.3V

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑 BQ32002 (RTC)或 BQ32000 (具有集成涓流电荷的 RTC、用于反向)。

    Alan