This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:LMX2571无调制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730399/lmx2571-lmx2571-no-modulation

器件型号:LMX2571

我尝试对 LMX2571进行编程、使其处于 FSK I2S 模式、似乎我正在向器件正确发送数据。  载波信号是创建的且准确的、但在数据中计时不会输出任何调制。  我已经将 FSK_MODE_SEL1设置为1、将 FSK_MODE_SEL0设置为0、并将 FSK_EN_F1设置为1、正如数据表中描述的设置为 I2S 模式的那样。  我正在帧的低侧发送数据(16位)、并已根据该值正确设置 FSK_I2S_FS_POL、但似乎仍然在设置中缺少一些内容。  在该器件的设置中、我是否可能会过度关注?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    FSK_I2S_CLK_POL、我假设您也已将此位右置位。
    DEN 应设置为0。
    最后要检查的是 I2S 接口信号波形、它应该如数据表的图54所示。