This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:开关速度

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729716/lmx2595-switching-speed

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

在  频率与另一频率之间切换的开关速度是多少?

2.哪些设置或方法有助于降低开关速度? 即 VCO 设置等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、

    该开关时间是 VCO 校准时间和模拟稳定时间的总和、两者都取决于应用。  VCO 校准时间大约为50us、但可以进行加速、具体取决于 OSCin 频率。  模拟稳定时间取决于环路带宽。  为了加快 VCO 校准时间、我们提供了部分辅助和完全辅助模式、数据表对此进行了介绍。

    我还建议您下载我们的 PLLatinum Sim 工具、网址为 ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW

    此工具可模拟 VCO 校准时间和模拟稳定时间。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    同一 VCO 内核内的开关频率是否有助于缩短重新校准时间?

    例如、针对7.6GHz 选择和校准了 VCO1。  在同一 VCO1内核内切换到8GHz 的开关速度是多少? 或者、每次更改频率时是否都必须重新校准 VCO?

    此致

    Stephanie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephanie、

    这取决于您如何设置校准。
    如果您使用近频辅助、而您的频率为7.6GHz、转至8GHz、那么您将从 VCO 内核1开始、它可能会更快一些、但并非如此。 校准包括(1)找到合适的 VCO 内核、(2)找到合适的 VCO_CAPCTRL、(3)找到合适的 VCO_DACISET。 查找 VCO_DACISET 可能需要一些时间。

    在您的示例中、您位于 VCO1的下端、但您必须仔细检查所有 VCO Capcode、VCO_DACISET 在 VCO1的底部和顶部在 VCO1的顶部将有很大不同。

    现在、如果您从7.6GHz 切换到7.65GHz、接近频率校准可能会有所帮助。

    如果您的开关频率大于大约100MHz、则您可以使用部分辅助功能并使用数据表中的建议值(也可通过 TICSPro 计算)。 或者、最终是使用完全辅助、但这要求您在每个频率锁定每个器件、然后保存校准设置表。

    此致、
    Dean