This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:斜坡生成

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2492, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728458/lmx2594-ramp-generation

器件型号:LMX2594
Thread 中讨论的其他器件: LMX2492

早上好、

有关如何使用 LMX2594EVM 板创建斜坡的详细信息、我将向您提出。 将随附的 pdf 中提供的说明付诸实践时、会在的设置方面产生冲突

频率:

在"PLL"窗口中更改"RAMP"窗口中的值也会异常变化。

您可以为我提供所有详细信息、以便能够生成具有以下值的斜坡:Fstart = 9187.5MHz、fend = 9562.5MHz、持续时间= 1000us。 在"PLL"和"ramp"中启用哪些命令

Windows? 感谢您的合作。  

www.ti.com/.../LMX2594EVM

LMX2594 EVM 说明–具有集成 VCO 的15GHz 宽带低噪声 PLL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    附件是一个您可以加载到 TICSPro 中的文件。  几点。

    1. 要启动斜坡,请切换 RAMP_EN 位。  换言之、使用 RAMP_EN=1对寄存器 R0进行编程的操作会激活斜升。

    2. 请注意,VCO 将有校准中断,这些是必需的。  您可以为它们设置时间和间隔、但这些参数有最大频率变化和最小校准时间。  

    3. 了解这些校准中断是它的工作方式。  只有在频率变化很小时、您才能在 VCO 无需时间校准的情况下进行斜升。   对于某些应用、这是一种交易断路器、但这就是它的方式。  另一种替代方法是使用 LMX2492等外部 VCO 器件。  我们没有有关斜坡在未校准的情况下可以行驶多远的电气规格、但下面随附的文档提供了更多详细信息。

    此致、

    Dean

    e2e.ti.com/.../5732.LMX2594-Calibration-Free-Ramping.pdfe2e.ti.com/.../LMX2594Ramping.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您以前的回答。 我想问您、更改斜坡参数(低频和高频限值/持续时间)后、OUT 信号不会改变的原因。

    我对 OUT 信号的形状和频率的变化表示关注。 我测试了所有组件(混频器、电缆、分频器)、它们都正常。 我的问题是:如果我生成一个持续时间为1000us 的9187.5至9562.5 MHz 的斜坡信号、为什么我看不到 OUT 信号的变化? 我还积极测试了 LMX2594同步器(引脚 Vtune_TP)中的斜坡信号、如所附文件中所示。

    感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    使用您的频率开关、您的斜坡不会接近无校准状态。 这意味着 VCO 必须在此斜坡期间多次校准。 这种校准需要很长时间、您看到的时间可能主要由 VCO 的校准时间决定。 TICSPro GUI 中的数字用于模拟斜升部分;它们不考虑 VCO 的校准时间。
    为了进行实验、您可能希望从不校准的内容开始。 尝试在未进行 VCO 校准的情况下、从9187.5至9197.5 MHz 查看斜坡波形。

    现在、在上面、我讨论的是斜坡持续时间。 所需的起始和结束频率应产生影响、如果斜坡限制限制限制了斜坡、则应产生影响。

    此致、
    Dean