This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:当切断备用设备电源时,BQ32000电流从1.2ua 增大到大约100uA

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725043/bq32000-bq32000-current-is-bigger-from-1-2ua-to-about-100ua-when-taking-off-the-backup-device-power

器件型号:BQ32000

大家好、

    我的客户在 其系统上使用 BQ32000时遇到了一些问题、下面是他们用于 BQ32000的 SCH。 让我介绍一下这个问题。

1.系统上电并运行时、我们测试 备用设备电源(VBACK)电流、电流约为1、2ua、这是正常现象。

2.我们切断备用设备的电源,这意味着我们断开系统和 备用设备的电源。 3秒后、我们连接 系统和 备用设备电源 agabin。 现在 我们测试 备用设备电源(VBACK)电流、电流大约为100uA。 它是如此大的电流。 接下来、我们关闭系统电源、 备用器件的电源电流保持在100uA。 最后、我们 再次为系统加电、 备用器件的电源电流约为1.2ua。

那么、您知道会发生什么情况吗? 为什么备用设备 在切断备用设备电源时的电源电流为100uA? 客户感到困惑。 我们需要您的帮助!谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在发生任何总功率损耗情况后、必须正确初始化 VCC 引脚以获得1.2uA 的低备用电源电流。 更多信息、请参阅数据表的第8.2.2.3节。 下面粘贴了相关的数据表部分以供参考:

    "为了使 bq32000实现电气特性中指定的低备用电源电流、在每一个总功率损耗情况下、VCC 引脚必须被初始化。 连接备用电源后、立即为 VCC 上电、电压介于3V 至3.6V 之间并持续至少1ms、从而实现初始化。 如果在连接备用电源时 VCC 未上电、则来自 VBACK 的预期泄漏电流将远大于指定值。"

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、  

        很明显。 感谢您的帮助! 您能有什么想法来处理它吗? 客户还接受使用其他 TI 器件。

    我是否可以知道 为什么在每次发生总功率损耗后都必须初始化 VCC 引脚? 是出于安全、逻辑还是其他目的?

    谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我的最佳建议是让客户使用脉冲初始化 VCC、以实现低备用电源电流。

    您可以阅读此帖子、了解有关 VCC 初始化要求的更多历史记录: e2e.ti.com/.../295753

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

       我无法在您提供的链接上找到解决方案!  

    我有一个问题,你说过,“用脉冲初始化 VCC”,只需要在 VCC 引脚上提供脉冲,它可以 实现低备份电源电流,对吧?

    您是否有任何简单的 SCH 来展示如何 在 VCC 引脚上提供脉冲?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    连接 VBACK 后、客户是否可以使用+3.3V 来对 VCC 进行脉冲? 则无需更改原理图。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    连接 VBACK 后、客户电路板中没有+3.3V 的脉冲 VCC。 因为系统当时处于断电状态。
    你有什么建议吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    如果在 VBACK 被连接后系统电源被关闭、实现低备份电源电流的一种方法是使用一些外部电源来初始化 BQ32000。

    此致、
    通道