This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCEL913:扩频时钟调制参数

Guru**** 2584385 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCEL913, CDCEL913PERF-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730342/cdcel913-spread-spectrum-clock-modulation-parameters

器件型号:CDCEL913

您好!

我们目前正在评估 CDCEL913以用于我们的设计之一、并对扩频时钟功能感兴趣。 我们有 CDCEL913PERF-EVM 评估模块、SSC 工作正常。 但是、数据表的9.2.1节对几个调制控制参数进行了具体引用、我找不到这些参数的更多详细信息。 具体而言、调制频率和形状。 我在 Clock Pro 软件中看不到这些参数的引用、也看不到器件寄存器的引用。 这是一个文档错误、还是希望我可以只是更改一些未记录的寄存器位? 是否有人对这些功能有任何反馈或经验? 如果相关、我们计划通过 I2C 控制器件。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此论坛帖子、该帖子对 CDCEL913也有效:
    e2e.ti.com/.../120597
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是很好的信息、谢谢。 这解释了调制频率。 您是否有关于调制形状的任何信息? 数据表中的图16是锯齿、Hershey 和正弦形状。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是三角形的。 数据表只是提到了其他通常存在但并非专门用于此器件的 SSC 调制形状。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    深入了解数据表后、我怀疑调制形状会受到基于 VCXO 的设置中 Vctrl 上的调试影响。 有人可以确认吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白。 谢谢、先生!