This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328EVM:输出端口无输出信号

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/730362/lmk03328evm-no-output-signals-at-the-output-ports

器件型号:LMK03328EVM
主题中讨论的其他器件:CODELOADERTICSPRO-SW

您好!

我的客户现在正在测试评估板、并且遇到无法从输出端口获取输出的问题。  下图显示 了 EVM 连接到的高度。

 

主板处于出厂默认模式,即客户未对其进行任何硬件或软件更改。

绿色的“USB”LED 和其他三个绿色 LED (VDD、VDDO 和 LDOIN)亮起。  客户已在 Codeloader“38.4”中实现了连接在 PRIREF_P 输入 端的 TCXO 的频率,并且能够对 TCXO 进行完全表征;这种情况下工作正常。

是否还需要实施其他措施来使评估板正常工作?  客户正在按照《用户指南》中的步骤操作,是否需要执行其它步骤。   

我有更多信息、我可以通过 PM 来帮助提供支持。

感谢您的支持!

Errol Leon

应用工程师  

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的出厂默认模式需要不同的输入频率来锁定 PLL。  在 PLL 被锁定前、输出将不会被启用。  他们应该使用软件来针对其特定的频率配置来配置器件。  它们可以使用 TICSPRO-SW (较新的编程软件)或 CodeLoader (传统软件)。

    Alan