This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828双 PLL 模式寄存器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729770/lmk04828-lmk04828-dual-pll-mode-registers

器件型号:LMK04828

您好!

我将在标准双 PLL 模式下使用 LMK04828。

 连接到 CLKin1的参考10MHz 发生器、第二个连接到 OSCIN_p 的可调10MHz 发生器(连接到 CPout1的 VC 引脚)。

所需的输出频率为:

CLKout0 = 500MHz、SDCLKout1 = 1.953125MHz

CLKout2 = 1000MHz、SDCLKout3 = 1.953125MHz

CLKout4 = 1000MHz、SDCLKout5 = 1.953125MHz。

请发送我、更正此模式的寄存器转储。

此致、

串行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serg、

    请参阅附件以进行初始测试。

    "E2E_LMK04828_10MHz_1M953125_HexRegisterValues.txt"是转储寄存器的文件。

    可以 在"时钟设计工具"中加载"E2E_LMK04828_10MHz_1M953125.sav"、以进行环路滤波器仿真。

    "E2E_LMK04828_10MHz_1M953125.TCS"可由"TICSPro"加载、GUI 可生成配置/寄存器。

    我假设可调10MHz 是 VCXO。

    此致、

    Shawne2e.ti.com/.../E2E_5F00_LMK04828_5F00_10MHz_5F00_1M953125.zip