This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:3.3V_VDD 和1.8V-3.3V_VDD 之间的加电和断电序列

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728370/lmk04610-power-up-and-power-down-sequence-between-3-3v_vdd-and-1-8v-3-3v_vdd

器件型号:LMK04610

大家好、

我的客户想知道3.3V_VDD 和1.8V-3.3V_VDD 之间的加电和断电序列。
如果 LMK04610具有该序列、请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表中的第9.3.9节"上电序列"。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan - San、

    感谢您的快速回复。
    抱歉、我在数据表中遗漏了外部电源的上电序列说明。

    这些器件是否还不需要外部电源的任何特定断电排序?

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通常建议先将 VDDO 缓降、然后再将 VDD 缓降。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺