This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:读取序列

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729956/lmk04828-read-sequence

器件型号:LMK04828

大家好、我正在尝试了解 SPI -3线时序图。  

对于读取命令、命令是否在第16位之后自动锁存到移位寄存器中、并在 SDIO 引脚上的后续8个时钟周期中提供读取数据? 或者、是否需要发送完整的24位命令、然后发出 CS、然后再发送额外的8个时钟周期来读取数据?

读取序列的示例很好。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在另一个主题中找到了来自 Tim 的这个答案:

    "回读应该能够使用单个事务来完成。
    时钟 R/W = 1;W1和 W0 = 0。 地址。 然后翻转 SDIO 线路进行输入、然后为数据提供接下来的8个时钟。"

    "因此、写入 R/W (作为1)、W0/W1 (作为0)、然后写入地址、主器件 IO 引脚的状态将变为三态或上拉。 请注意、SDIO_RDBK_TYPE = 0 (推挽)或1 (开漏输出-需要从 PCB 或主器件进行外部上拉)。"

    链接: e2e.ti.com/.../428788

    此致、
    通道