This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62A2-200M:LVDS 模式下的压摆率是多少?

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK62A2-200M, LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729643/lmk62a2-200m-what-is-slew-rate-in-lvds-mode

器件型号:LMK62A2-200M
主题中讨论的其他器件: LMK00306

我在 产品设计中使用 LMK62A2-200m 来驱动 LMK00306。   LMK00306提示时钟输入需要压摆率为3V/ns 的驱动时钟信号(第9.1节)。  在 LMK62A2-200M 部分6.8的数据表中、HCSL 输出的压摆率从1V/ns 到3V/ns、但没有提到 LVDS。  我需要将 LVDS 时钟从 LMK62A2-200M 驱动到 LMK00306。  如何知道 LMK62A2-200M 的 LVDS 输出是否不会导致过多的相位噪声?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LVDS 的差分输出压摆率典型值为~1.8V/ns、我根据差分输出峰间摆幅和输出上升/下降时间规格计算得出。 基于这一点、我使用图10相位本底噪声与156.25MHz (最接近200MHz 的频率)下的输入压摆率来估算本底噪声约为-153.6dBc/Hz (在减去源噪声对 LVDS 噪声曲线的贡献之后)。 将此相位噪声值集成在12kHz 至20MHz 抖动集成带宽上、我估计它可能会为 LMK62A2-200m 振荡器增加大约105fs RMS 的相位抖动。 由于 LMK 振荡器具有150fs RMS 相位抖动、因此您可以预计总相位抖动约为183fs RMS (= SQRT (105^2 + 150^2))。

    Alan