This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:设置正确时出现问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER, LMK04828, LMK04803, LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728871/lmk04828bevm-problems-with-properly-setup

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:CODELOADERLMK04828LMK04803

您好!

设置评估套件时遇到问题。 我需要该器件将38.4MHz 的时钟分配给至少6个输出。  

使用的软件是 Codeloader 4、因为我在任何地方都找不到 Tic 的 Pro 软件。

现在、当我为电路板加电并将其连接到 Usb2Any-device 时、我可以访问配置。

我尝试了默认模式、首先使用122.88MHz、只想将所有输出配置为处于同一相位。 但是、如果有可用的延迟选项、我不能进行超过5到10度的更改。

功率级别也存在问题。 我一次激活了4个通道、并将它们全部设置为 lvpecl16、但在示波器上、它们都具有不同的电平。

我该怎么做? 是否有任何有关该软件以及如何使用该软件或评估套件以及如何针对不同用例进行设置的文档?

正如我说过的、我只需要一个所有通道同相的6输出38.4MHz 时钟

此致

Raffael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raffael、

    LMK04828无法输出低至38.4MHz 的频率、因为输出分频器的范围仅为1~32、而最小 VCO 频率为2370MHz。

    LMK04803或 LMK40806可输出38.4MHz、分频器范围为1~1045。

    1、新的 GUI TICS Pro 可通过 以下链接 http://www.ti.com/tool/ticspro-sw 下载 

    在 TI.com 中搜索关键字"TICS Pro"。

    Codeloader4还可以支持 LMK04828BEVM、但稍后不会更新。 TI 建议使用 TICS Pro。

    2、对于输出同步、我们需要"SYSREF"选项卡中的触发同步事件。

    确保 与 这些时钟输出对应的 SYNC_DISx 位上的0 (未选中)需要同步、 请参阅下面 的 Codeloader 捕获。  切换 "SYSREF"选项卡左上角的 SYNC_POL 位。

    对于 LMK04828延迟功能、有模拟延迟和数字延迟。 除了  第一个设置外、模拟延迟使用一个大约为25ps 的固定阶跃。 数字延迟 步 进"时钟分配路径"的半个或一个周期(VCO 或 VCO/分频器频率)。 因此、当频率为122.88MHz 时、您的5 ~ 10度相位时  、它可能会结合模拟和数字延迟。 很难调优。 以上同步方法更容易。

    3、可以在输出路径上安装不同的终端电阻器。 确保这些输出具有相同的负载。

    此致、

    肖恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn!

    我不需要抖动清除器、而是分配。

    在禁用所有我不使用的内容并设置同步后、它现在也可以在38.4MHz 下正常工作

    此致、

    Raffael