This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:同步

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728890/lmk04828-synchronous

器件型号:LMK04828

如何使用 LMK04828同步多片 ADC (例如四片 AD9625)?

输出单脉冲信号是否正常工作?如果是,如何处理单脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的。 SYSREF 上的单个脉冲可以工作。 LMK04828数据表的"9.3.2.1.1 SYSREF 示例设置"部分显示了2个脉冲 SYSREF 的示例。 它需要从 LMK04828到 ADC 的直流耦合。 LMK04828的 LVDS 输出类型可匹配大多数 ADC/DACs/FPGA。

    当 LVDS 可以匹配接收器规格时、LCPECL 类型是另一种选择。 当我们针对 LCPECL 调整串行电阻器 R1和偏置电阻器 R2时,我们可以实现不同的 VCM 和 VOD 信号(|VOH-VOV|,单线摆幅) 。 例如、 请参阅下面的原理图、 当我们选择 R2 = 162.5欧姆、R1 = 57.4欧姆、Rt = 50欧姆时 、  可以得到 Vinh = 1.05V、VINL = 0.65V、VCM 0.85V。

    希望它能为您提供帮助。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    谢谢!

    但是、我最想了解的是如何使用单个脉冲来实现同步、例如、如何使用多个器件 同时捕获单个脉冲的边沿(下降沿或上升沿)?

    输出 SYSREF 实际上是直流耦合、此外、我们使用 HMC7043作为 LMK04828之后的驱动分频器、为同步器件提供参考时钟、正如我之前所说的那样。

    期待您的帮助

    此致、

    Jason Ljj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    这是 ADC/DAC 如何处理 SYSREF 脉冲的问题。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    你是对的、

    您是否曾在同步器件中使用过 LMK04828的 SYSREF?或者、相关器件等将正常。

    非常感谢!!

    Jason Ljj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您可以 在 TI.com 中了解 JESD204B。

    此致、

    肖恩