This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2:能否使用 LMK61E2为 TMS320F28379D 提供时钟信号?

Guru**** 2977010 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, TMS320F28377D, LMK61E0M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729586/lmk61e2-can-i-use-lmk61e2-to-provide-clock-signal-for-tms320f28379d

器件型号:LMK61E2
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 LMK61E0M

能否使用 LMK61E2生成 0V 至3.3V 的单端方波、占空比为45-55%、最大上升/下降时间为6ns、使用 PLL 时的最大频率应为25MHz、不使用 PLL 时的最大频率应为100MHz?

如何使用平衡-非平衡变压器?

(TMS320F28377D 的时钟信号要求由"C2000 32位微控制器论坛"的 TI 员工提供。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该考虑支持3.3V LVCMOS 输出的 LMK61E0M。 我可以通过 I2C 编程来实现这两种频率。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 它确实对我有很大帮助。