This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:电容耦合问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK62A2-200M, LMK00306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729233/lmk00306-capacitive-coupling-question

器件型号:LMK00306
Thread 中讨论的其他器件:LMK62A2-200m

我有一个关于交流耦合时钟芯片和时钟缓冲器 IC 的一般问题。  例如、使用此器件型号(LMK62A2-200m 用于驱动此器件)。

除了需要更改直流偏移以连接到不同的信号标准之外、您应该何时交流耦合时钟信号?

2.我注意到此部件的 EVM 具有所有电容耦合输入和输出。  这是否有性能优势或信号完整性优势?   

如何为这些电容耦合输入和输出计算正确的串联电容?

4. LMK00306的数据表显示了直流和交流耦合 LVDS 输出...如果您驱动 LVDS 输入(因此信号链是 LVDS 且没有电平位移)、那么直流与交流耦合的优缺点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是使用交流耦合的主要原因。

    2. EVM 输入和输出可能是交流耦合的,以便于评估。 对信号完整性的影响可以忽略不计。

    3.您可以使用|X|= 1/(2*PI*f*C)根据频率计算电容。
    例如、对于100MHz 输出、我将选择0.1uF 电容器。 这会导致16毫欧的阻抗、这实际上是 AC_SHORT。

    4.交流耦合的好处是可以使用接收器或其他外部偏置设置共模电压。 直流耦合的好处是、您可以直接将输出与 LVDS 接收器连接、而无需终端网络、这样可以节省成本并释放一些 PCB 面积。

    此致、
    通道