This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS788:对于多个 TDC、我是否需要一个时钟和一个时钟缓冲器?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: THS788, LMK62A2-200M, LMK00306, THS789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728287/ths788-with-multiple-tdcs-do-i-need-one-clock-and-a-clock-buffer

器件型号:THS788
主题中讨论的其他器件: LMK62A2-200MLMK00306THS789

您好!

我在一个设计中使用 THS788 -我知道 TI 不推荐它、但我们需要性能。  此部件需要200MHz 低抖动时钟输入。  我发现 PN 提供的时钟听起来不错: ASFLMX-200.000MHz-5ABB。  我将在单个 PCB 上安装5个 THS788。  

问题

1.我应该使用单个时钟和扇出缓冲器、还是部件应该有自己的时钟?  没关系吗?

2.对于 LVDS 时钟、我知道您需要在接收器(THS788)处使用100R 并行端接、但是否应该添加任何串联阻抗?  安全?  这取决于链路长度?

其中4个器件是来自16通道检测器的时序数据。  第五个将是执行它自己的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我推荐 TI 的 LMK62A2-200m (200MHz LVDS、+/-50ppm、3.3V、5x3.2mm)振荡器、其相位抖动为150fs RMS (12kHz 至20MHz)。 这比 Abraacon 器件在同一集成带宽上具有220fs RMS 抖动更好。

    要回答您的问题:
    1.扇出缓冲器应该可以。 我建议使用 TI 的 LMK00306、这是一款抖动极低的1:6差动扇出缓冲器、支持 LVDS、LVPECL 或 HCSL 驱动器模式(可通过引脚配置)。
    2.对于 LVDS、100欧姆差分负载端接就足够了。 我看不到添加串联电阻的原因。

    TI 时钟器件链接:
    - LVDS 振荡器: www.ti.com/.../LMK62A2-200M
    - 1:6 LVDS 缓冲器: www.ti.com/.../LMK00306

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan!  这些信息非常有用!  不管怎样、我宁愿坚持使用 TI 器件!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    我在此处查看 TI 通常为其产品提供支持的超文本数据:

    https://webench.ti.com/cad/

    我找不到该组件时钟。 在哪里可以找到用于此操作的超库库库文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎需要创建/请求 LMK62振荡器 BXL 文件。 根据过去的经验、从申请发布到 TI.com 的交货周期可能为1~2周。 请告诉我它是否能帮助您实现这一点?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将会有所帮助、但我很可能会在明天自己构建部件、因为我现在需要它。 最好继续提交此请求、因为 TI 的超极本系统目前不支持此请求。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提交了 UltraLibrarian 请求。 应该是1-2周。 很高兴听到您将使用 TI 时钟!

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我有一个问题可能更适合下线。 它与时钟驱动的 TI 器件相关。 你们是否有任何人熟悉激光雷达和时间数字转换器、我可以向他们提问? 我很乐意向他们/您发送电子邮件或共享我的电子邮件地址。 这与这篇确切的帖子无关、但由于不推荐在新设计中使用该器件(尽管 TI 仍计划将其保持在生产状态)、因此获取帮助有点困难。

    非常感谢您的支持 Alan!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以从何处获取3D 模型? 我已经制作了尺寸、但需要3D 模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie
    您的另一个问题与 THS788有关吗? 如果是、请使用该器件型号发布新线程。
    如果它基于其他器件、则会根据器件型号路由到正确的论坛。 高可靠性产品组仅具有用于 TDC 器件的 THS788和 THS789、它们均为 NRND。 超声波团队配备了一些 TDC 器件、这些器件可能更接近您所需的器件。 您可以在此处查看更多信息: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错!  感谢 Alan 的出色支持!