This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PLL2将不会锁定

Guru**** 2766335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, ADS42JB69EVM, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/727813/lmk04832-pll2-will-not-lock

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: ADS42JB69EVMLMK04828

大家好、我在使 PLL2锁定 LMK04832时遇到了问题。 一些背景信息:

  • 该器件安装在 ADS42JB69EVM 上
    • 原来位于电路板上的 LMK04828已移除、并替换为 LMK04832
    • 配置寄存器通过 SPI 进行编程、我们不使用 ADS42JBxx EVM GUI

  • 我们将使用板载100MHz 振荡器
  • PLL1 NCLK 多路复用器设置为使用 OSCin
  • PLL1 N 分频器设置为100
  • 禁用 PLL2基准倍频器
  • PLL2基准时钟多路复用器被设置为使用 OSCin
  • PLL2基准时钟分频器被设定为1
  • VCO 多路复用器设置为 VCO0
  • PLL2 N 预分频器设置为5
  • PLL2 NCLK 多路复用器被设置为使用 PLL2预分频器
  • PLL2 N 时钟分频器设置为5
  • PLL1 LD 设置为 PLL1 DLD、即推挽输出
  • PLL2 LD 设置为 PLL2 DLD、即推挽输出

我观察到 LMK_LOCK LED (由 STATUS_LD1驱动)亮起、但 PLL2_LOCK LED (由 STATUS_LD2驱动)保持熄灭状态。 如果我将 PLL2_LD_MUX 设置为使用 PLL1 DLD、则 PLL2_LOCKED LED 会亮起、因此 LED 本身可以正常工作。

是否有任何其他寄存器可供查看的建议或需要尝试的内容?

谢谢、

Branden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些附加信息:PLL2_DLD_EN 设置为1,RB_PLL2_LD 读取0时使用前一帖子中的设置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用基于 TICS Pro GUI 的编程软件来帮助生成寄存器设置?

    TICS Pro 工具页面: www.ti.com/.../ticspro-sw
    TICS Pro 安装程序: www.ti.com/.../snac072

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alan 的回答、我最终确定了问题是什么。 使用 TICS Pro 重新生成配置后、我注意到我使用的原始配置未启用 PLL2预分频器(默认情况下为关闭)。 在解决该问题后、我能够使 PLL2正常锁定。