请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492EVM 主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW
大家好!
我使用 DDS 生成我向 LMX2492EVM OSCin 提供的50MHz 正弦波。 我使用内部倍频器获取高达所需100MHz 相位检测器频率的信号。
到目前为止、这种情况一直很好、但是如果我生成51.282MHz 正弦波、导致102.564MHz 相位检测器频率、我项目的另一部分将得到显著改善。
这是可以容忍的、性能方面的影响是什么? 我很感激评估板上有无源滤波器、它们只能在特定频带内工作。
感谢您的帮助!