This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:LVCMOS 的输出电压和输出电流

Guru**** 2584045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729254/lmk00804b-output-voltage-and-output-current-of-lvcmos

器件型号:LMK00804B

您好!

我已经阅读 了 LMK00804B 的数据表。

在第7.6节“电源特性”中,Iddo 最大值是否仅为5mA?

但在第7.7节 LVCMOS/LVTTL 直流特性中、 在 VDDO = 3.3V 条件下 VOH 最小值= 2.6、端接50 Ω 至1.65V、以此类推

IOH = 19mA,它是正确的吗?

顺便说一下,如果我的负载条件 IOH = 100uA,VOH 达到 VDDO,它是否正确?

谢谢、

烧烤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iddo 规格假设静态功率条件没有外部输出负载电流(请注意、第7.7节中的注1不适用于第7.6节)。 有关电流和功率计算、请参阅第10.6.1节。

    您的 IOH 计算正确。

    如果 IOH 为100uA、则 VOH 应非常接近 VDDO、正如您正确地说的。

    Alan