This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:VCC 未开启、但 CLKOUT 引脚上存在电压

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728889/lmk04806-vcc-is-not-on-but-there-is-voltage-on-clkout-pin

器件型号:LMK04806

尊敬的专家:

如果 LMK04806未通电、但 CLKOUT 引脚具有电压、该电压是否会损坏器件?

感谢您提前回复。

Joyce。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 EVM 上检查过此项? 您是否测量器件 VCC 引脚上的非零电压? 是否有通过 USB 或控制接口连接到器件的电源?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的回复。

    我没有检查演示板。 客户询问此问题。

    我们并不是说 VCC 引脚上的电压为非零、而是说 LMK04806未通电、但是 CLKout 引脚具有 FPGA IO 组提供的外部电压、该电压是否会损坏器件?

    此致、

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出引脚上的电压是多少? 输出引脚灌入的电流是多少? 它们是否可以在输出引脚和 FPGA 引脚之间使用直流阻断电容器来防止这种情况?

    Alan