This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:杂散和定价

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/729108/lmx2594evm-spurs-and-pricing

器件型号:LMX2594EVM

我想知道该板是否会在400-500MHz 范围内产生杂散?

此外、现场的价格是否包括参考板或仅包括评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cassie、

    听起来您有一些经验、这正是我们提出问题的关键所在。 我测量了电路板、使用100MHz 输入和 OSCin 倍频器测量 PFD=200MHz、我看到的唯一杂散是 OSCin 谐波。 当 OSC_2x = 1时、我看到大约-70dBc 的电平、当我关闭倍频器时、它们会下降超过10dB。

    我们的 EVM 套件包括电路板、电缆和参考专业版电路板。 因此、您只需要一个电源、一台计算机(下载软件和说明)以及一种观察输出的方法。

    此致、
    Dean