This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:编程序列

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728624/lmk04828-programming-sequence

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04821、

您好!  

以下是手册第9.5.1节中的建议编程顺序:

1、在复位= 1时对寄存器0x000进行编程。
2.按0x000到0x165的数字顺序对寄存器进行编程。 确保以下寄存器编程为
如下: 0x145 = 127 (0x7F)
3.将寄存器0x171编程为0xAA、将0x172编程为0x02。
4.如果使用 LMK04821、则对寄存器0x174进行编程。
5.根据 OPT_REG_1和 OPT_REG_2的要求对寄存器0x17C 和0x17D 进行编程。
6.将寄存器0x166编程到0x1FFF。

Q1:我的设计使用 VCO0而不使用 VCO1。 我可以跳过步骤5吗?

Q2:为什么 VCO0需要与 VCO1相同的特别注意?

Q3:我在设计中可以灵活地使用两个 VCO 中的任何一个进行 PLL2反馈。 哪一项是更好的选择? (作为参考、反馈频率为2376MHz、DClkOut 为148.5MHz)

希望提前感谢——Todd

PS 作为 TI LMK neophyte、我非常感谢这个专家社区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,您可以跳过步骤5。
    2. VCO0在默认情况下是优化的。
    VCO1在1MHz 偏移时具有稍低的相位噪声、这是因为 VCO 相位噪声略高、因此集成 RMS 抖动会略低。 请参阅图6和图7、其中分别比较了在相同输出时钟频率(245.76MHz)下为 LMK04828使用 VCO0和 VCO1时的相位噪声。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G'day Alan、

    感谢您的回答!

    满怀信心地前进-- Todd