This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:关于 CDCLVC1310热电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728423/cdclvc1310-about-cdclvc1310-thermal-resistor

器件型号:CDCLVC1310

尊敬的支持团队:

客户发现在其应用中、CDCLVC1310外壳顶部温度为103度、 计算结温时、我认为他们应该使用34.1degree/W θJCtop、这会导致113度 Tj)、而 另一个规格为0.9度/w ψJT、两者之间有何差异?

我们是否推荐了最高 Tj? 我们是否可以这样计算、假设最大功耗为0.3W、然后建议 Tjmax=85+0.3*41.7=97.51度?

如果是、那么高于113 Tj 的情况是否会导致性能下降? 它是否会导致更高的故障率?  您在该芯片上是否有 Tj 与 MTBF 曲线?

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、可以使用 ψJT 来估算结温、而不是 θJC。 有关如何正确使用热参数的更多信息、请查看此应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    我们没有最高的建议 Tj、只有最高建议环境温度。 如果环境温度未超过85°C、您仍在建议的工作条件下工作。 不应出现性能下降、但请检查以确保结温不超过125°C

    我必须搜索 Tj 与 MTBF 曲线。 如果我们有它、我可以直接离线与您共享它。 请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、
    感谢您的回复!
    因此,如果使用 ψJT,结温仅为103.27度,那么 d/s 性能是否仍然得到保证? 由于125 Tj 是仅保证无损坏温度的绝对额定值。 太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我希望器件在这里能够以完整的数据表保证性能运行。

    此致、
    通道