This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:匹配问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728942/lmx2491-matching-question

器件型号:LMX2491

1.如何确保 OSCIN/OSCin *匹配良好?  

2.在数据集中,图14。 它显示有一个 T 焊盘衰减器和十来个振荡器和 LMX2491、为什么我们需要这个 T 焊盘? 它似乎也提供6dB 衰减。

谢谢~

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、
    为获得最佳杂散,您希望 OSCin*引脚外的阻抗与 OSCin 引脚外的阻抗相似。 阻抗相对较高、但我们不对此进行测试或保证、因此您希望外部组件更好地确定阻抗

    2.在较高的频率下、相对于50欧姆、阻抗可能不够高、因此 T 焊盘是一种较为保守的方法。
    当然、您可以完全移除50欧姆和焊盘并获得更高的信号摆幅、但匹配可能不是那么好。

    此致、
    Dean