This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:单端正弦波输入、10输出时钟缓冲器

Guru**** 2969370 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01010, LMK00301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728582/lmk01010-single-ended-sine-wave-input-10-output-clock-buffer

器件型号:LMK01010
主题中讨论的其他器件: LMK00301

是否有等效的 LMK01010输出?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参见 LMK00301。 它是一款抖动极低的1:10差动时钟缓冲器、但不具有分频器功能。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    由于 LMK00301数据表未指定 CLKIN 的单端正弦波操作、您是否可以阐明是否支持以下特性:

    1) 1) CLKin0和 CLKin1能否由频率高达700MHz 的单端正弦波驱动?
    2) 2)正弦波信号在700MHz 下单端运行时的功率要求是多少?
    3) 3)单端正弦波输入的端接是否与 LMK01010数据表中的图12相同?
    3) 3)在~700MHz (12kHz 至20MHz)下、CLKin0和 CLKin1由单端正弦波驱动的 LVDS 附加抖动是多少?

    感谢您的持续支持。

    DH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的。
    2.输入功率应介于+8dBm 至+10dBm 之间。 这应通过使输入压摆率>= 3V/ns 来提供最佳的附加抖动。
    3.拉电流--> 50欧姆布线--> 0.1uF 交流耦合电容-->来自 CLKinX_P 和 CLKinX_N 的50欧姆端接 CLKinX_N 还应具有连接到 GND 的0.1uF 电容器。 P 和 N 输入上的50 Ω 终端将确保两个输入(内部)偏置为相同的电压。
    4、附加抖动应小于40fs RMS (假设输入压摆率>= 3V/ns)。

    Alan