This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:STATUS_LD 引脚输出电流

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728969/lmk04828-status_ld-pin-output-current

器件型号:LMK04828

大家好、

您能告诉我有关 STATUS_LD 引脚的输出电流吗?
"锁定"和"解锁"之间是否有任何不同?
它应该是非常小的电流、但如果我们有电流规格、客户希望知道确切的电流规格。
谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STATUS_LD 输出引脚应能够在 Vo = 1.65V 时拉电流和灌电流25mA。

    Alan