This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:如何连接到 LVDS 或 LVPECL 器件?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728420/lmx2582-how-to-connect-to-a-lvds-or-lvpecl-devices

器件型号:LMX2582

尊敬的团队:

LMX2582的输出是差分信号。 但我们的客户希望将该信号连接到 LVDS 或 LVPECL 器件。 是否可以直接连接到 LVPECL 的 LVDS? 如果不能的话。 是否有其他方法可以解决此问题?

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于驱动器和接收器具有不同的共模电压、因此驱动器和接收器需要单独偏置以及交流耦合。

    您可以考虑差分信号(P 和 M)每侧的以下交流耦合接口:

    LMX2582 RFoutA_P/M -> 50欧姆上拉电阻->交流耦合电容-> 50欧姆布线-> 50欧姆端接至 Vbias -> IN_P/M (LVDS/LVPECL 接收器输入)
    其中:
    - Vbias 是一种电压偏置(分压器)、用于设置接收器的共模输入电压(LVDS 通常为~1.25V、LVPECL 通常为~2V)。
    - Vbias 应具有0.1uF 的旁路电容。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢你的帮助。 您的答案非常有用。  

    此致、

    Ricardo