This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01010:单端正弦波输入

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03000, LMK01000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728563/lmk01010-single-ended-sine-wave-input

器件型号:LMK01010
主题中讨论的其他器件:LMK03000LMK01000

CLKin0和 CLKin1是否均可由700MHz 单端正弦波驱动?  建议采用哪种终端方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请参阅数据表中的图12。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan、
    CLKin0和 CLKin1是否被认为与 OSCin 相同? 请您澄清这一点,因为我在数据表第3页和第4页的引脚功能中没有看到 OSCIN/OSCin *。
    DH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表:LMK01000系列与 LMK03000/02000系列器件封装兼容。 所有 CLKout 引脚都是

    引脚对引脚兼容、CLKin0和 CLKin1分别与 OSCin 和 Fin 等效。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、

    CLKin0和 CLKin1是否支持高达700MHz 的单端正弦波输入? 图14. 建议使用正弦波输入运行的 OSCin 电源仅显示100MHz 的最大频率。 如果它可以由700MHz 单端正弦波驱动、那么对于700MHz 单端运行、建议的功率是多少?

    谢谢、DH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、输入功率应为-10至+5dBm。

    Alan