This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE925:当 XIN 连接到无源晶体振荡器时出现错误

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728508/cdce925-something-wrong-when-xin-linked-to-passive-crystal-oscillator

器件型号:CDCE925

您好!

我们将 XIN 与24MHZ 无源晶体振荡器相连、发现晶体振荡器(XIN)的波形非常抖动...  我在没有 改进的情况下尝试了所有晶体负载配置。。

Thx 帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的晶体是否满足数据表中推荐的晶体特性?
    如果换用晶体或尝试其他电路板、问题是否重复?
    您是否确保外部没有多余的寄生电容(使用短走线、无大型外部修整电容)?

    Alan