This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:程序寄存器是否在电源周期之间存储?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328, LMK03318, LMK05028, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728212/lmk04806-are-program-registers-stored-between-power-cycles

器件型号:LMK04806
主题中讨论的其他器件:LMK03328LMK03318LMK05028LMK05318

团队、

任何程序寄存器的内容是否存储在下电上电周期之间?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、寄存器是易失性的、并且此器件没有 NVM。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan、是否有提供非易失性存储器的类似器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在寻找锁定到干净参考时钟或 XO/XTAL 的时钟发生器、您可以考虑使用 LMK03328 (2通道 PLL)或 LMK03318 (1通道 PLL)。

    如果您正在寻找一个抖动消除时钟发生器、该时钟发生器会锁定到脏污或已恢复的参考时钟、您可以考虑使用 LMK05028或 LMK05318 (双通道级联 PLL)。

    这些器件具有片上 NVM EEPROM。

    Alan