This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN#39;t install Clock Design Tool、computer thays source files are corrupted.(无法安装时钟设计工具、计算机显示源文件已损坏。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW, LMK04828, LMK04806, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/728124/can-t-install-clock-design-tool-computer-says-source-files-are-corrupted

主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SWLMK04828LMK04806LMK04832

无法安装时钟设计工具、计算机显示源文件已损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、
    您使用的是哪种 Windows 操作系统? 由于我们已经不支持 CDT 了一段时间、因此它可能无法在 Win 10上运行。
    您还在使用哪个部件? 如果 PLL SIM (www.ti.com/tool/pllatinumsim-sw)支持您的器件、请尝试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、谢谢。 我使用 Windows 10 64位。 什么是 CDT? 我的部分是 LMK04828、我之前使用 LMK04806时钟设计软件时、我认为在这种情况下我需要相同的软件。 据我所知、他们不属于白金系列
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jamie、
    一段时间以来、我们停止了时钟设计工具的维护、并且长时间没有更新。 PLLatinum Sim 支持 LMK04832、这与 LMK04828类似、但不支持 LMK04828。

    时钟架构工具支持 LMK04828、可从以下位置获取:
    www.ti.com/.../clock-architect.html

    此致、
    Dean