This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/725980/lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572LMX2594

您好!

我正在使用 LMX2594EVM  合成4至8GHz 的频率。  我正面临一个有趣的问题、输出上有很多杂散、我目前还无法解释。

这些杂散在载波周围看起来是对称的。  根据 PLLSimulation、我不需要获取这些杂散。

 我使用的外部 OSC 基准是干净的

请参阅已缓存。

环境:

Fout:8.31G

振荡器:100M -外部  

环路 滤波器-  

C1:2.2nf、C2 - 68nf、C3 - 1.8nf、R2- 150K、R3 - 178K

KPD (CP)- 9-12mA

 

结果:

在我的测量中,我得到了很多 杂散。  请参见随附的。  

 Plase 建议。

 e2e.ti.com/.../0624.Presentation1.pptx

谢谢、Porat.Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Porat、

    如果输出频率为8.31GHz、我们假设相位检测器为100MHz、则这意味着1/10的小数、这意味着10MHz 的小数杂散。 我会尝试以下操作:
    1.将 MUS_ORDER 更改为1、将小数更改为1/10。 如果您的分次不能精确简化为1/10、则会产生额外的杂散。 这应该具有非常可预测的10MHz 杂散。 如果您看到其他杂散、则不是分数引擎。
    2.电源是否有问题。 输出具有一个到 Vcc 的上拉电阻、因此 PSRR 为0dB。
    我注意到、输出频率为8.339986 GHz、这看起来与8.1 GHz 不一样、甚至考虑到基准电压有一点低。

    您是否确实确定这是8.1 GHz? 如果您使用8.339986、则这会产生一个复杂的小数。 对于大分数分母、PLLatinum sim 会对其进行简化、以避免其使数字杂散计算引擎崩溃(它还会以黄色点亮小数分母并显示警告消息)。

    您确定这确实被锁定了吗? 例如、假设您的环路滤波器已断开连接。 如果是这样、VCO 将校准到适当的频带、但 VCO 将在 Vtune 引脚输入为0V 时漂移到高端、哎哟、您可能会看到什么、这会导致各种杂散。 您可以检查 MUXout 引脚上的锁定检测信号。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,迪

    我与 Portat 一起处理这个项目、所以我可以添加一些关于设置的信息:
    我们使用整数模式。
    2、PFD 频率为10MHz、步长也是如此。
    我们有两种类型的杂散:近端杂散(100kHz - 800kHz 偏移)和远端杂散(2MHz、4MHz、10mH 偏移)

    我们不明白为什么存在低于1MHz 的杂散、而2MHz 和4MHz 杂散仅出现在某些频率上。

    我们对 LMX2572进行了相同的测试(相同的基准、电源和测量仪器、除了10MHz 之外没有看到任何杂散-这是预期的)

    您能否解释近毛刺(<1MHz)的来源以及2和4MHz 偏移中的毛刺。

    谢谢
    伊兹克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Izik、

    好的、如果您是10MHz PFD 和整数模式、那么这种方法可以消除此器件内部生成的杂散的大部分可能性。

    我还看到未使用 VCO 分频器、输出频率是输入频率的倍数。 我假设仅使用一个输出。

    我认为、内容接近听起来像是来自电源或对我们的器件产生外部影响。 2MHz 和4MHz 杂散似乎与输出混合。 请记住、该输出具有到 Vcc 的上拉电阻、因此很容易避免串扰。

    下面是一些要尝试的操作:
    1、如果尚未禁用另一个输出
    2.如果在 RFoutB 上为 SysRef 设置了任何内容、则这可能是原因
    3.确保 OUTA_MUX 和 OUTB_MUX 都设置为 VCO,即使输出断电也很重要。
    4.如果使用的是 TICSPro 或您有自己的寄存器,我可以导入 TICSPro,看看是否有可疑的东西。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dean:

    我附加了频谱的屏幕截图,其中显示了2MHz 频率下的杂散 。 只有在某些频率下,我才会看到以2MHz 为单位的杂散。

    您能解释一下这种现象吗?

    此外、我还附加了 PLL 寄存器的值(从 TI GUI 导出)

    e2e.ti.com/.../spur-in-2m.zip

    谢谢

    波尔特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMX2594Spurs.xlsxPorat、

    我也不能解释或重复这种现象。  附件是我使用您的设置文件进行的一些测量。  

    您提到的一点是、您在 LMX2594上看到了这一点、但在 LMX2572上没有看到。

    LMX2572和 LMX2594之间的一个关键区别是、LMX2572的输出端没有上拉电阻器、这是一种已知的电源噪声耦合机制。

    此致、

    Dean