This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:OSCin 倍频器占空比要求

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/727716/lmx2492-oscin-doubler-duty-cycle-requirement

器件型号:LMX2492

您好!

我正在考虑将 LMX2492与100MHz XO 配合使用、并使用 OSCin 倍频器将其加倍至200MHz。

从数据表中可以看出:"OSCin 倍频器允许 OSCin 的输入信号加倍、以获得更高的相位检测器频率。 这通过在输入信号的上升沿和下降沿计时工作、因此需要50%的输入占空比。"

50%占空比的要求有多严格? 一般而言、我看到的所有 Xos 的额定占空比为45-55%。

谢谢、

Christme.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christmer、
    我们把 Xos 和这个加倍器一起使用了,没有任何问题,所以我的直觉是你可以。 有时、当他们说占空比为45%时、真正的原因是信号的上升和下降时间不相等。 该器件关心信号的过零。

    如果占空比不是50%、那么理论上、倍频器输出的上升沿将会变化、这将是抖动。 在本例中、由于这是周期性输入信号、我希望这是更确定性的抖动、这会导致杂散。

    所以我的直觉告诉我,如果你没有50%的占空比,你可能会有一个增加的杂散,偏移2*OSCin。

    此致、
    Dean