This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:未使用的时钟输入

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/727171/lmk04610-unused-clock-inputs

器件型号:LMK04610

大家好、

LMK04610数据表显示未使用的时钟输入可以悬空。
但我的客户希望固定时钟输入电压。
客户能否将引脚下拉至 GND?

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过1k Ω 下拉未使用的时钟输入引脚。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺