This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关相位噪声和杂散的 LMX2594问题

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/727347/lmx2594-lmx2594-questions-on-phase-noise-and-spur

器件型号:LMX2594

您好!

我的客户一直在使用 LMX2594、有两个问题。 请仔细查看并发表您的意见。

  1. 相位噪声:当客户使用40MHz 振荡器(P/N:160dBc/Hz@10Hz)、80MHz PD 频率时、输出相位噪声比 PLLatinum Sim 结果或具有5dB 间隙的理论计算结果更差。 但是、当使用120MHz 振荡器(P/N:160dBc/Hz@10kHz)、240MHz PD 频率时、实际结果和仿真非常接近0.5dBc。 什么原因会导致如此大的差异?

  2. 杂散:当客户使用带大分子的分数 N (如1777/16000)时、通过调整环路滤波器、寄存器(混频顺序、PFD_DLY_SEL 或电荷泵电流)、他们可以实现70dBc 杂散。 但是、当它们使用小分子(如¼)时、输出杂散可达到80dBc。 为什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    关于相位噪声、除了输入基准的噪声之外、还有一些可能影响这一点的因素:

     倍频器可能会增加1dB 的相位噪声、但我认为 PLLatinum Sim 会考虑这一点

    2、 如果信号的压摆率较慢、低频信号的情况也是如此、那么这会降低 PLL 相位噪声。

    至于杂散、1777/16000的小数大约为1/10。  这意味着大量杂散能量偏移 FPD/10,其中 FPD 是相位检测器频率。  对于1/4的比例、杂散能量位于 FPD/4、它距离载波更远且更易于滤波。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢您的解释!

    Paul