This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:具有输出通道的 VDDO

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726329/cdclvc1310-vddo-with-output-channel

器件型号:CDCLVC1310
主题中讨论的其他器件:LMK00101LMK00105

大家好、

 四个引脚 VDDO 是如何映射到输出通道0~9的?  如果其中一个 VDDo 引脚未通电、哪个输出通道将受到影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有 VDDO 引脚应连接在一起、电源电压相同。 未使用的输出应保持悬空。

    或者、LMK00101和 LMK00105支持两个输出组、它们具有单独和独立的 VDDO 电源、用于组 A 和组 B 输出。 这可以让您在两个组之间使用不同的输出电压、或者通过弱下拉电阻器(如1k Ω)将组的 VDDO 引脚下拉至接地、使一个组保持未供电状态。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan,

    我的问题是、在某些情况下、其中一个 VDDO 引脚未通电、但其他3个引脚正常工作。  输出是否会生效?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDDO 引脚连接到裸片上的 VDDO 电源环上、因此这些引脚都在内部连接在一起。  当只有一个 VDDO 引脚未上电时、所有输出应保持激活状态。  

    Alan