This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:Iddo_x 值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726132/lmk04610-iddo_x-values

器件型号:LMK04610

大家好、

关于 LMK04610 Iddo_x 值、我的客户有以下两个问题。

(1)数据表中缺少 VDDO_1/2、VDDO_5、VDD_VDDO_6和 VDDO_9/10的 Iddo_x 值。

    我想知道它们。

(2)数据表第15页"7.16电源"中介绍了 VDDO_3/4和 VDDO_7/8的 IdDO_x 值
    特性"部分。

   "MAX 491mA"值是单独的还是 VDDO_3/4和 VDDO_7/8的总和?

我还在数据表和 E2E 线程等中搜索了它们、但找不到它们。
请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (1) Iddo_1/2为66mA、Iddo_5和 Iddo_6为41mA、Iddo_9/10为69mA (典型值、HSDS 8mA、VDDOx = 1.8V)。
    (2) IdDO_x 规格分别适用于每个 VDDO_3/4和 VDDO_7/8。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺