This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的 VCO 控制电压范围是多少?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726727/lmx2594-what-is-the-vco-control-voltage-range-of-the-lmx2594

器件型号:LMX2594

我正在进行 LMX2594环路滤波器的电路设计。

使用 PLL atinum Sim、从环路滤波器类型选择中选择一个有源 Type-A/有 源 Type-B/有 源 Type-C。

但我有一个问题。

LMX2594的 VCO #1至#7正常运行时的控制电压范围未知。

请告诉我频率控制电压范围。

此外、VCO 频率控制电压信号的最大范围(绝对最大额定值)

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aoki-San、您好!

    所有 VCO 均使用内部2.5V LDO 电源、因此控制电压将在0至2.5V 之间变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的快速回复。
    非常感谢。

    此致、
    Aoki