This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:读取芯片配置和 CLK 通道之间的隔离

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726408/lmk04906-reading-out-the-chip-configuration-and-isolation-between-clk-channels

器件型号:LMK04906

您好!

 我有两个问题:

1.如果在芯片内启用了所有时、CLK 输出通道之间的预期串扰是否有值? 它取决于频率、但测量 任何频率下的串扰将是此时的良好信息。   

2.配置芯片后、我们希望能够读出/转储芯片内部设置的全部内容。 使用可用的接口是否可以实现这一点?

感谢您的所有帮助、

Uros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与同事一起检查串扰数据。 将对此采取后续行动。
    2.是的、通过 uWire 接口支持寄存器回读。 数据表中对其进行了说明。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于串扰、我没有该器件的任何特定数据、但根据在类似器件上进行的测试、我预计 CLKout3和 CLKout4之间的串扰将是最严重的。  然后在 CLKout4和 CLKout5之间的出租范围内。

    因此、如果您可以在 CLKout3/4上放置相同的频率、也可以在5上放置相同的频率。  请注意、由于多路复用器允许将 OSCin 路由到 CLKout3和 CLKout4、因此从 OSCin 到 CLKout3和 CLKout4的串扰可能性增加。

    希望这对您有所帮助。

    73、
    Timothy