This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替换为 IDT 5P49V5901

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726756/replace-with-idt-5p49v5901

各位专家:

我们是否有合适的器件来替代 IDT 5P49V5901? 客户需要如下所示的时钟配置:

OUT1:25MHz、单端

OUT2:148.5MHz 、差动

OUT3:200MHz 、差分

OUT4:保留

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此线程、因为它是同时提交的另一个线程的重复请求。 我将对另一个线程做出响应、您可以检查该线程:
    e2e.ti.com/.../726768。