This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110 DRV 引脚问题

Guru**** 2584665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726597/tpl5110-tpl5110-drv-pin-issues

器件型号:TPL5110

你(们)好  

我遇到 TPL5110问题。

当输出为低电平时、DRV 引脚电压为1.54V 而非0.3V。

如何解决此问题。

波形和原理图、如下所示。

CH1 VBAT CH2 DEV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 MOSFET、是否还有任何其他与 DRV 引脚的连接? 如果断开 MOSFET、DRV 是否达到预期的 VOL 电平?

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan
    该波形删除了 Q3 MOS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多个器件/电路板上是否会出现此问题? 我想知道器件是否损坏。 是否已尝试将设备与另一台设备交换?

    Alan