This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:如何馈入锯齿连续斜坡的启动和停止频率

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726325/lmx2491-how-do-i-feed-start-and-stop-frequency-of-sawtooth-continuous-ramp

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW

我有一个 LMX2491定制板。 我很难理解应该为 RAMP_CMP0和 RAMP_LIMIT_LOW 和 RAMP_LIMIT_HIGH 馈入什么寄存器值。 我已阅读数据表。 我已经了解启用斜坡、必须选择 RAMP_CLK、我有 RAMP_PM_EN = 0、配置了 RAMP0_INC、RAMP0_LEN、RAMP0_NEXT = 0 (斜坡0)、RAMP0_NEW_TRIG = 0 (下一斜坡立即启动)、但无法理解如何馈送启动和/或停止频率。

在这方面的帮助值得赞赏。

谢谢、

阿洛克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alok、

    强烈建议您尝试我们的 TICSPro 软件和 LMX2491斜坡 GUI、它会为您执行所有这些计算。  可从 ti.com/tool/ticspro-sw 获取

    禁用斜升时、起始频率基于 VCO 频率。  然后、如果您采用 RAMP0_INC 和 RAMP0_LEN、频率变化就意味着结束频率。  TICSPro 软件会为您计算此值。

    此致、

    Dean