This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002EVM:CDCE62002EVM 板不能与 GUI 配合使用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/726228/cdce62002evm-cdce62002evm-board-does-not-work-with-gui

器件型号:CDCE62002EVM

你好。

我需要通过 CDCE62002EVM 生成45MHz 时钟。 我选择 AUX 作为输入源频率。 我使用频率规划器来设置45MHz 输出的分频器。 我没有获得任何输出。

在 GUI 中、锁定、EVM 电源、USB 状态和 SPI 总线状态指示灯亮起。 但是、电路板上的 PLL 锁定 LED 指示灯熄灭。 电路板上除 PLL 之外的所有 LED 均亮起。

没有输出频率。

寄存器值请参见下面的。

寄存器
0 F5D800A0
1 A384E001
2 60002A12

端口
0 DD
1FF
2 DF
3 F9

输入
第25条国际刑法
AUX 25

外部组件
C4 925.3496n
R4 105.7999
C5 15.1123n

此致

Jungkeun 公园